欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

发生源(氢脆)

  • 2022.12.29 17:12:57
  • 米思米
  • 1589

为了进行各种表面处理,需要经过“预处理→表面处理→后处理”的处理工序,以电镀为例,各道工序如【表1】所示。

【表1】镀覆工序

预处理

电镀

后处理

浸渍脱脂

镀锌

铬酸盐处理

电解脱脂

镀铜-镍-铬

防变色、干燥

酸洗

镀镍-铬

烘烤处理

电解抛光

镀镍-金、银

涂装-烤漆

镀层剥离

硬质镀铬等



 在这些工序中,有许多工艺会因为用酸溶解铁或水的电解而产生氢,而根据不同的条件,氢可能会渗入钢材中,因此必须小心注意。

 电镀过程中氢的渗透程度会因镀层金属的种类而异,也会因镀浴成分而异。然而,电镀产品是否发生氢脆断裂,在很大程度上是取决于加工过程中材料对氢脆的敏感性。
 下面以碳素钢为例,讲解各道处理工序中的氢脆率。

(1)酸洗

 酸洗用于去除材料表面的锈和氧化皮。由于通常使用盐酸和硫酸等,因此这一工序极易产生氢脆。
 如果在毫无相关意识的情况下实施这一工序,则肯定会发生吸氢并导致脆性断裂。因此,对于要求具备高安全性的高张力钢制品,是指定使用作为干式加工的喷丸,或是使用珩磨等机械处理。

(2)利用盐酸酸洗

 钢材酸洗时最常用的盐酸浓度在10%左右,只需浸泡数分钟,氢脆率就会上升至高达70%(参阅【图】)。对于高张力钢而言,这是极为严重的问题。提高盐酸浓度,则脆化率会进一步升高。而浸渍时间超过数分钟,则达到饱和。
 为了防止发生这种情况,通常会添加市售的抑制剂。关于抑制剂的相关内容,将在后面的讲座中讲解。

发生源(氢脆)


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities